结果:找到"STM32, Nucleo, Arduino",相关内容92条
- atmel32u4最小系统板USB问题
- 大佬们,我这个使用atmel32u4作为主控的小车控制板打板回来验证出现一个问题,插入数据线上传程序正常,运行也正常,只要拔掉数据线使用外置电源输入供电单片机就像没有工作一样,电源是正常的,但是只要给typec接口插上移动电源单片机就正常工作了,麻烦大佬们看看这个是什么问题,是不是这个芯片的D+D-使用外置电源的时候需要做点处理
- 所属专栏: 技术交流 标签: atmel32u4 arduino usb 发帖人:会飞的老王 发帖时间:2024-04-28 14:34:00
- 到目前为止,最强大最灵活的Nucleo/Arduino扩展板
- 新一代Nucleo扩展板V3板出炉了,修正了以前的bug,功能大幅度增强了。经过测试,所有功能均ok。这一版基本堪称完美了。扩展板既可以独立插电工作,又可以插入Nucleo工作,构成双STM32处理器。外设资源和引脚资源全部共享。Schematic_Nucleo扩展板_V5_2022-11-26.pdf在通用2x10p接口区,插入DAC856216bitDAC模块。用跳线帽接好VCC/GND,通信接口可以用软件模拟SPI/I2C/UART。这样,任何引脚不不超过2x10p的模块,都可以插入到这个2x10p中,无需连接任何杜邦线。这个是到目前为止,最强大的创意,绝无仅有。我已经在这个插口上,把...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32, Nucleo, Arduino 发帖人:minichao 发帖时间:2022-11-29 09:51:00
- STM32Nucleo扩展板
- Schematic_Nucleo扩展板_V2_2022-10-03.pdfNucleo扩展板V2.zip说明:前前后后买了不下10块STM32Nucleo/Discovery板,是STM32的忠实粉丝和发烧友。但是Nucleo板有不少缺点,例如:*没有任何外设,不方便做实验*当引脚外接模块时,由于只有一路引出,没有额外的脚方便的接逻辑分析仪,不方便观测*电源/地的引出脚太少,如果电源/地需要多的时候,外扩总是不太方便*没有SD卡插槽,没有外扩Flash/RAM。当遇到录音实验时,芯片内置的那点RAM远远不够用。这个时候SD卡、外扩PSRAM需要派上用场。鉴于这种情况,我给STM32Nucle...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 Nucleo扩展板 Arduino扩展板 SD卡 STM32G071 MEMS麦克风 无源蜂鸣器 QSPI Flash PSRAM DS18B20 NRF24L01 ESP8266 发帖人:minichao 发帖时间:2022-10-03 22:22:00
- 请问哪里有立创eda能用的arduinounor3板子模型?
- 我希望找到立创eda里直接可用的arduinounor3模型,直接可用3D显示的,所有元器件都有的。在网上找了很多,能找到arduinouno的pcb,但是里面没有元件,或者是eagle等格式,到立创eda里三维显示不正确。另外一些在立创开源平台里找到的,能够正确三维显示,但是没有找到原版的arduinounor3,都是和原版不一样的板子。
- 所属专栏: PCB设计 标签: arduino 发帖人:smarthu 发帖时间:2021-12-24 16:54:00
- 用MCP2515做can总线
- 我用立创做的原理图,然后转成PCB制作打样。出现的问题是:arduno程序中,对CAN的初始化是成功的,但是用周立功的CAN总线分析仪,找不到CAN数据。大家能帮我看看什么问题吗?谢谢!
- 所属专栏: 单片机开发 标签: mcp2515 can arduino 发帖人:youga 发帖时间:2020-04-21 16:51:00
- arduino学习笔记8数字输入-(arduino学习笔记更新)
- 在数字电路中开关(switch)是一种基本的输入形式,它的作用是保持电路的连接或者断开。Arduino从数字I/O管脚上只能读出高电平(5V)或者低电平(0V),因此我们首先面临到的一个问题就是如何将开关的开/断状态转变成Arduino能够读取的高/低电平。解决的办法是通过上/下拉电阻,按照电路的不同通常又可以分为正逻辑(PositiveLogic)和负逻辑(InvertedLogic)两种。在正逻辑电路中,开关一端接电源,另一端则通过一个10K的下拉电阻接地,输入信号从开关和电阻间引出。当开关断开的时候,输入信号被电阻“拉”向地,形成低电平(0V);当开关接通的时候,输入信号直接与电源相连...
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-12-02 15:17:00
- arduinoa学习资料
- arduino学习笔记arduino学习笔记1-什么是arduino?要了解arduino就先要了解什么是单片机,arduino平台的基础就是AVR指令集的单片机。1、什么是单片机?它与个人计算机有什么不同?一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成:中央处理单元CPU(进行运算、控制)、随机存储器RAM(数据存储)、存储器ROM(程序存储)、输入/输出设备I/O(串行口、并行输出口等)。在个人计算机(PC)上这些部份被分成若干块芯片,安装在一个被称之为主板的印刷线路板上。而在单片机中,这些部份全部被做到一块集成电路芯片中了,所以就称为单片(单芯片)机,而且有一些单片机中除了上述部份外,还集成...
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-11-29 22:54:00
- 四旋翼飞行器
- 这款四轴面向的人群是电子相关专业(包括自动化、电气自动化、电子信息工程、计算机、测控等专业)的大学生,通过一个完整的四轴项目来学习贴片元器件的焊接、PCB设计软件AD的使用、电路基本知识、旋翼型无人机的基本原理、STM32单片机编程与基本使用、飞控算法的实现等。据了解,目前大多数高校的电子专业的课程实训依然是焊接收音机等,单片机课程教的也是单片机,这已经不能满足学生的学习了,学生毕业之后进入企业,大多接触的是贴片元器件(功率器件除外),做产品的时候,硬件工程师必须要具备一定的调试能力,这就对焊接贴片元件的能力提出了要求,所以我们设计了这款四轴飞行器,使用0603、0805这样贴片元件,是练习...
- 所属专栏: 技术交流 标签: stm32 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-29 09:03:00
- arduino并行控制多个舵机程序
- 用扫描的思想,依次对多个舵机进行控制,当速度足够快就可以认为是同时控制的!下面是一些程序,可供参考#include<Servo.h>Servoservo1;//建立Servo实例Servoservo2;constintservo1Pin=8;//servo1接Pin8constintservo2Pin=9;//servo2接Pin9constintevery1=15;constintevery2=15;intservo1Target=0;intservo2Target=0;intservo1Dir=10;intservo2Dir=1;intposOfServo1=90;intpo...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 舵机 arduino 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 14:56:00
- ATmega328,328p,328pa,328pb的区别在哪
- 我想画个电路板,程序用arduinouno,但是芯片选型看到有mega328,328p,328pa,328pb,这些都有什么区别,还是都可以直接用
- 所属专栏: 技术交流 标签: mega328,arduino 发帖人:cheny3922 发帖时间:2018-09-29 10:19:00
返回